CPS Case Packing Systems

Goed verpakt

In totaal staan er 54 vloerstaande VX25-kasten van Rittal opgesteld in de productiehal van CPS Case Packing Systems in het Nederlandse Stramproy. De kasten bevatten de elektrotechnische besturingscomponenten voor negen verpakkingslijnen die het bedrijf voor een Canadese fabrikant van diepvriesproducten bouwt. Om deze veelzijdige machines toekomstbestendig te maken, kiest het Nederlandse bedrijf bij deze order uit Canada voor kasten van Rittal. Hierdoor is bijvoorbeeld de wereldwijde beschikbaarheid van onderdelen ook op de lange duur gewaarborgd.

Niet alleen een soepele mechanische werking van de verpakkingsmachines is van belang bij de order uit Canada. Ook moeten de elektrotechnische aansturing van de elektromotoren, transportbanden en druk- en trilprocessen feilloos functioneren. “Wij hebben onze besturingsbouwer opdracht gegeven de elektrotechnische besturing in de nieuwste vloerstaande VX25-kasten van Rittal te installeren. Voor ons was dat een logische beslissing en een toekomstgerichte keuze”, zegt Marc Spreeuwenberg, elektro-engineer bij CPS Case Packing Systems. De aansturing van de installatie is UL-gecertificeerd, een belangrijke eis voor de inbedrijfstelling in Canada. Daarom was het een strategische keuze om de kasten van Rittal te gebruiken, want deze zijn over het algemeen UL-conform.

De nieuwe aanbouwkasten VX25 van Rittal zijn de nieuwe norm voor de komende decennia.
Marc Spreeuwenberg, elektro-engineer bij CPS Case Packing Systems
At CPS, the changeover from the TS 8 series to the VX25 went without any glitches at all.

Topmerk voor de kasttechniek

Veel klanten van de fabrikant van verpakkingsmachines hebben aangegeven dat zij kiezen voor kasten van Rittal. De vloerstaande VX25-kasten van Rittal worden de nieuwe norm voor de komende decennia. Daarom is de huidige order ook voor de besturingsbouwer van CPS Case Packing Systems een goede reden om definitief over te stappen naar dit kastsysteem. “Wij hebben voor Rittal gekozen, omdat wij het liefst met topmerken werken”, verklaart Spreeuwenberg. Levering van de machines met Rittal-kasten garandeert dat de bescherming van de elektrotechnische componenten altijd in orde is. “Bovendien is Rittal wereldwijd vertegenwoordigd. Dit biedt onze klanten de zekerheid dat alle systeemtoebehoren ook in hun land snel leverbaar zijn”, zegt Spreeuwenberg.

Eenvoudige overstap

De overstap van de TS 8-serie naar de VX25 verliep bijzonder soepel bij CPS. “Wij konden de montageplaten één-op-één overzetten in de vloerstaande VX25-kasten”, zegt Spreeuwenberg. De ontwikkelingsafdeling van CPS werkt met Eplan Electric P8 en heeft daar ook de huidige installatie mee gepland. De bestanden worden digitaal naar een paneelbouwer gestuurd die deze zonodig nog aanvult. Daarna stuurt de paneelbouwer de bestanden direct naar zijn bewerkingscentra om de mechanische bewerking van de vlakke delen aan te sturen. Het digitale ontwerp vormt daardoor de basis voor de bouw, de montage en de bekabeling. “We weten van tevoren al precies wat ons wordt geleverd en hoeven ons daar verder niet mee bezig te houden”, zegt een tevreden Spreeuwenberg.