HamiltonJet

Mit dem Rechenzentrum direkt in die Fertigung

Neubau zu teuer und zu langwierig, in der Nähe der Büroräume zu laut – die Frage nach dem Standort für das neue Rechenzentrum wurde bei den IT-Verantwortlichen von HamiltonJet intensiv diskutiert. Der Zulieferer für den Schiffsbau aus Christchurch, Neuseeland musste den alten Serverraum ersetzen und war auf der Suche nach einer sicheren und hochverfügbaren Lösung, die in Produktionsnähe untergebracht werden kann. Die Entscheidung fiel auf die Unterbringung der IT-Infrastruktur in der staubigen Fertigungshalle. Ein Micro Data Center von Rittal sorgt für die sichere Unterbringung der IT-Komponenten.

Vue d'ensemble

Projet
HamiltonJet
Ville
Christchurch, Neuseeland
Secteur d'activité
Maritime-Industry
Défi

Zuverlässiger und schnell verfügbarer Ersatz für das Rechenzentrum des Unternehmens in hoher Schutzart in Produktionsnähe

Staubige Umgebungsbedingungen

Solution

RiMatrix Micro Data Center mit Blue e+ Klimagerät

Schutzart IP55

Mit der von Rittal vorgeschlagenen Lösung konnten wir alle Punkte der Anforde-rungsliste schnell abhaken.
Dr. John Eichler, Manufacturing Engineer bei HamiltonJet

Der Betrieb von Gabelstaplern und Maschinen, eine staubige Umgebung – die Bedingungen für das neue Rechenzentrum waren eine echte Herausforderung. Und die Anforderungen waren entsprechend umfangreich: Schutz gegenüber den Einflüssen in der rauen Produktionsumgebung, eine für die IT angepasste Klimatisierung. Ausserdem sollten alle Komponenten in Neuseeland ab Lager verfügbar sein und natürlich musste auch der Preis stimmen. Dr. John Eichler, der als Manufacturing Engineer bei HamiltonJet für das Projekt verantwortlich war, verglich verschiedene lokale Anbieter für entsprechende Gehäuselösungen. Die Wahl fiel dann sehr schnell auf Rittal, deren Vertrieb ein RiMatrix Micro Data Center (MDC) als Lösung vorschlug. Die ausschlaggebenden Punkte für Dr. Eichler waren Qualität und Zuverlässigkeit. „Mit der vorgeschlagenen Lösung konnten wir alle Punkte der Anforderungsliste schnell abhaken.“ Das verwendete IT Rack mit 47 Höheneinheiten ist in einem Schaltschrank mit der Schutzart IP55 untergebracht, so dass Staub und andere Umgebungseinflüsse keine Gefahr für die installierten Komponenten darstellen.

Zuverlässigkeit auch bei der Klimatisierung

Zur Klimatisierung ist das Micro Data Center mit einem Blue e+ Kühlgerät ausgestattet, das auf der Rückseite montiert ist. Dieses stellt die für die IT passende Temperatur sicher – und das deutlich zuverlässiger als die Klimatisierung in den Büroräumen. Rittal hatte für das Rechenzentrum zusätzlich ein IoT-Interface vorgeschlagen, das die Daten der internen Überwachung zur Verfügung stellt. Der Betreiber kann dadurch den aktuellen Status des MDC überwachen, auch wenn er im Homeoffice arbeitet. Ein weiterer Vorteil, diese für die Lösung spricht: Das Micro Data Center ist als Komplettlösung konzipiert.