TESVOLT

Eau chaude issue de la montagne

Le stockage de l’énergie électrique est souvent indispensable pour une alimentation en énergie fiable. Ainsi par exemple le refuge du club alpin de la section de Coburg, situé à 1900 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la chaîne Mieminger au Tirol. L’énergie électrique pour le refuge est générée de manière neutre en CO₂ à l’aide d’une installation photovoltaïque et d’une centrale de cogénération qui fonctionne au carburant végétal. Afin que l’énergie produite par l’installation photovoltaïque puisse également être utilisée dans l’obscurité, le fabricant de capacités de stockage électrique TESTVOLT a installé des batteries lithium-ions d’une capacité de 77 kilowattheures dans le pittoresque refuge. Les alpinistes et les randonneurs hébergés dans le refuge profitent d’une douche chaude, d’un local de séchage et même d’internet. Des composants standardisés de Rittal y contribuent grandement.

Avec Rittal nous pouvons répondre à tous les défis du marché de stockage de l’énergie. Nous sommes compétitifs au niveau du prix grâce au système et fournissons toujours une qualité élevée.
Daniel Hannemann, directeur, TESVOLT

Flexibilité dans l’alimentation en énergie

La société TESVOLT fournit des stockages d’électricité à batteries extrêmement puissantes. En association avec une centrale éolienne, solaire, hydraulique, au biogaz ou de cogénération, les solutions de stockage d’énergie offrent la flexibilité maximale possible pour l'alimentation en énergie. Les stockages n’ont pas seulement fait leurs preuves pour l’utilisation dans l’industrie, mais assurent également l'alimentation électrique dans des zones difficiles et éloignées à travers le monde.

Composants de la meilleure qualité

L’association de plusieurs composants et déterminante pour un stockage d’électricité fiable. La distribution électrique, la climatisation et la supervision de l'installation comptent en complément des cellules de batterie. Tout doit parfaitement fonctionner afin que le stockage atteigne se durée de vie maximale d’environ 30 ans et qu’il fonctionne avec une efficience élevée. Pour les composants, la société TESTVOLT mise également pour cette raison exclusivement sur la meilleure qualité – par exemple sur les composants de Rittal. La diversité extrêmement grande et standardisée des produits permet une flexibilité technique élevée. De courtes durées de livraison sont un atout complémentaire. Les composants répondent à toutes les normes requises et satisfont les exigences de qualité les plus élevées.

Robuste et flexible

Jusqu’à huit modules de batteries de 50 kilogrammes peuvent être intégrés dans l’armoire électrique robuste. Les armoires électriques peuvent être installées de manière flexible et font face aux conditions ambiantes extrêmes comme la chaleur, le froid ou l’humidité. En complément des armoires électriques, la société TESTVOLT mise également sur des composants de Rittal pour l'alimentation électrique, la climatisation et la supervision. Pour l’entreprise il est important de pouvoir réagir rapidement aux nouveaux défis du marché. Avec sa diversité de composants, Rittal offre exactement la flexibilité dont la société TESTVOLT a besoin. La société TESTVOLT ne livre pas seulement des stockages d’électricité, mais conseille également lors de la conception de l’ensemble du système énergétique. Aujourd’hui la société TESVOLT fournit ses solutions flexibles de stockage d’électricité dans le monde entier et a pu conquérir de nouvelles parts de marché très disputées.

Vue d'ensemble

Projet
Tesvolt GmbH
Ville
Lutherstadt Wittenberg, Allemagne
Secteur d'activité
Energy
Défi
  • Stockage de l’énergie électrique issue d’une installation photovoltaïque et d’une centrale de cogénération dans un refuge alpin
  • Garantie d’une longue durée de vie du stockage d’énergie
  • Association parfaite de tous les composants comme la distribution d’énergie, la climatisation et la supervision de l’installation
Solution
  • Des armoires électriques Rittal, ainsi que des composants pour l'alimentation électrique, la climatisation et la supervision qui disposent déjà des normes requises
  • Possibilité d’installation flexible
  • Protection contre les conditions ambiantes extrêmes comme la chaleur, le froid ou l’humidité