ARRI

Tapis rouge pour une nouvelle salle informatique

Lorsque tous les ans on dit « And the Oscar goes to », on peut être quasiment certain que l’entreprise de technologie cinématographique ARRI a également joué un rôle important lors des tournages. La technologie numérique a révolutionné l’industrie cinématographique au cours des dernières années – Big Data est ici aussi un mot-clé. Car les caméras numériques génèrent d’énormes quantités de données qui sont traitées avec des procédés coûteux en cours de postproduction. Pour faire face aux défis des producteurs de films il est important de pouvoir traiter ces quantités de données de manière fiable et rapide. Pour continuer à garantir cela, l’entreprise de technologie cinématographique ARRI modernise son infrastructure IT avec Rittal.

Dans l’industrie cinématographique, la société ARRI est connue pour ses caméras et systèmes d’éclairage de haute qualité. Notre exigence vis-à-vis de l’infrastructure IT est par conséquent élevée. Nous nous sommes décidés en toute conscience pour les solutions de Rittal car depuis de nombreuses années nous avons fait d’excellentes expériences avec les produits et le service après-vente.
Gerald Freundl, IT Operations Manager chez ARRI

La société ARRI développe et commercialise des caméras et systèmes d’éclairage pour l’industrie du cinéma et de la télévision, et elle est en outre active comme prestataire de service dans la postproduction de films ou de séries ainsi que dans la location de caméras, d’éclairage et de scènes. Dans le cadre de son offre au service des médias, ARRI propose également la gestion complète des données à ses clients – de la postproduction jusqu’à l’archivage des données de film. Pour des films classiques tout comme pour des contrats issus du domaine médical ou de l’industrie automobile, ARRI nécessite des capacités IT élevées ainsi qu’une salle informatique à sécurité maximale.

Pour la construction de sa nouvelle salle informatique à Munich, ARRI mise sur les solutions de Rittal. Sont utilisés des composants Rittal comme les baies TS IT ainsi que les systèmes de refroidissement IT de la série LCP (Liquid Cooling Package), pour réaliser un refroidissement d'allée à efficience énergétique via un habillage par baies. Des installations d’onduleurs sont en outre utilisées, qui proviennent du partenaire Rittal ABB et qui assurent l’alimentation électrique. La supervision de l’infrastructure est réalisée via le système de surveillance CMC-III de Rittal.

La salle informatique offre une sécurité physique maximale : le Datacenter a été installé à l’intérieur d’un bâtiment et ne dispose pas de fenêtre. La protection est réalisée entre autres via un système de contrôle d’accès, une supervision détaillée ainsi que d’une surveillance par caméras. Le concept pour la sécurité IT ainsi que pour la disponibilité élevée a été conçu et mis en œuvre par Rittal en commun avec ARRI.

Vue d'ensemble

Projet
Arri GmbH
Ville
Munich, Allemagne
Secteur d'activité
IT-infrastructure
Défi
  • Capacités IT élevées pour la postproduction

  • Salle informatique à sécurité maximale

Solution
  • Des LCP pour un refroidissement d'allée à efficience énergétique via un habillage par baies
  • Installation d’onduleurs ABB pour une disponibilité maximale
  • Supervision via CMC III de Rittal