Требования

Базовые условия для долговременного партнерства

Наш успех на мировых рынках и удовлетворенность наших клиентов в значительной степени зависит от результатов работы наших поставщиков по всему миру.


Эффективные процессы в цепочке поставок имеют решающее значение, чтобы обеспечить оптимальную эффективность и качество цепочки поставок для наших клиентов.

Поэтому мы особое внимание уделяем обмену информацией и кооперации с нашими партнерами.

В качестве базового требования для долговременных отношений с поставщиками мы ожидаем бесперебойное и конкурентоспособное сравнение при конкурентных ценах и постоянно высоком качестве.

Кроме того, мы ожидаем:

Прозрачность затрат - ценообразование - концепции производства

Важным инструментом ценообразованием является работа с целевыми ценами, которая реализуется нами на базе оптимальных структур в области конструирования, производства, логистики, качества и управления. Эти расчеты производятся полностью на основании имеющихся структур (Target Costing). Помимо выгодных концепций конструирования и производства сюда в т. ч. относятся и подходящие машины и технология, а также бережливое производство и полный контроль качества.

Целью ценообразования является обеспечение прозрачности затрат. В ходе открытой дискуссии между Rittal и нашими поставщиками, мы хотим исключить факторы возникновения дополнительных затрат и предложить оптимальный уровень цен. Условием для этого является готовность и способность наших поставщиков в рамках командной работы открыто обсуждать имеющиеся структуры затрат и создавать новые структуры. Мы со своей стороны готовы наладить долговременные связи с нашими поставщиками.

Наша цель: успех на мировом рынке благодаря нашим поставщикам.

Постоянное качество - строгий контроль качества - постоянное повышение качества - долговременная надежность

Мы вовлекаем наших поставщиков - благодаря таким партнерским программам, как "раннее привлечение поставщика" и ценообразование в области закупок. Таким образом в своей работе вы можете достичь качества без ошибок.

Для этого наши поставщики должны быть поставщиками класса A, а также иметь потенциал для этого. Вместо поиска ошибок, мы ожидаем превентивных мер по обеспечению качества при запуске серийного производства. Для этого поставщики должны провести предварительное планирование качества, выполнить условия по конструированию и процессов, провести апробирование и испытания (тестовые и серийные), а также произвести протоипирование. При этом своевременно выявляются "слабые места".

Наша цель: дальнейшее повышение качества работ. Это является важным условием, чтобы снизить затраты из-за низкого качества как у поставщиков, так и у Rittal.

Мы хотим достичь оптимального качества в нашей производственной цепочке. Для этого мы проводим консультации и согласования с нашими поставщиками. Повторные испытания избегаются.

Договоренности о контроле качества позволяют нам отказаться от контроля качества в момент приемки товара в Rittal.

Высокая надежность и отсутствие ошибок со стороны наших поставщиков позволяют нам снизить складские запасы на протяжении всей логистической цепочки и создавать новые концепции логистики.

Раннее привлечение поставщика - одновременный инжиниринг - команда разработки - управление проектами - управление затратами

С помощью одновременного инжиниринга мы уже на стадии разработки концепции вовлекаем наших поставщиков в процесс разработки наших продуктов. Целью раннего поривлечения поставщиков является совместная разработка продуктов и исключение двойных трудозатрат, что позволяет сохранить ценные ресурсы.

Поставщик является членом нашей команды разработки - там он использует свои специальные знания и участвует в процессе детального конструирования, прототипирования и нулевой серии изделий. Одновременно с этим мы готовы поделиться нашими знаниями в области интеграции систем и их эксплуатации. С помощью долговременных договоров мы хотим достичь того, чтобы наш поставщик на этапе разработки остался таковым и на этапе серийного производства, что обеспечивает нам полный обмен знаниями.

Такая новая форма совместной работы при разработке требует соблюдения принципа единого поставщика. Для наших семейств продукции мы хотим определить "стратегических поставщиков", с помощью которых мы хотим совместно создавать наше будущее. Для оценки поставщика важен не только уровень цен, но и успехи в области качества, разработки, логистики и инноваций. Мы стремимся к партнерству на базе обоюдной предсказуемости, открытости и честности.

Благодаря раннему вовлечению поставщиков мы хотим снизить время разработки и затраты на материалы. Для этого нам необходимы соответствующие структуры поставщиков. Наши поставщики должны быть в состоянии предложить выгодные по цене разработки с отлаженными процессами и определенными допусками. Вместе с ними мы хотим создать оптимальную структуру затрат, чтобы достичь желаемого нашими клиентами уровня цен.

Оптимизация: Складские запасы - товарные потоки - информационные процессы

Производственные структуры в Rittal требуют гибкости в производственных процессах и логистике наших поставщиков. Нашей целью является оптимизация снабжения производства с помощью синхронизации поставок и монтажа покупных изделий, а также процедуры инвентаризации при одновременной минимизации складских запасов во всей цепочке поставок.

В основе этого лежит детальное и быстрое согласование запросов наших клиентов, складских запасов у Rittal, а также логистики наших поставщиков. С таким согласованием, которое дополняется еженедельным контролем поставком и большим горизонтом планирования, мы хотим помочь нашим поставщикам оптимизировать объемы отгружаемых партий и складских остатоков.

В организационном плане нам необходимо найти пути бстрого принятие решений силами поставщиков и Rittal, а также наилучшеее планирование запросов товара по количествк и срокам, а также уменьшение административных затрат с обеих сторон.

Оптимальные характеристики

  • готовы к процессоориентированному сотрудничеству согл. DIN EN ISO 9000
  • имеют сертификацию DIN EN-ISO, VDA или ISOTS
  • принимают наши условия закупок, а также политику в области качества
  • постоянно работают над оптимизацией собственных процессов
  • имеют технически совершенный и конкурентный набор услуг
  • положительно воспринимают возможное сотрудничество/вовлечение в процессы разработки
  • вносят свой собсвтенный вклад в техническую компетеницию при производстве продуктов
  • активно сотрудничают при производстве выгодных и отвечающих требованиям решений
  • демонстрируют стремление к инновациям
  • тщательно соблюдают условия поставок и контрактов
  • могут вовремя и гибко реагировать на наши запросы
  • предлагают конкурентноспособные решения в мировых экономических условиях
  • в наших клиентах видят также и своих клиентов
  • готовы письменно подтвердить готовность соблюдать условия договоров и соглашений о конфиденциальности
  • готовы постоянно контролировать и оптимизировать качество коммуникаций и логистики
  • имеют интерес к долговременному доверительному партнерству и могут оказать поддержку или консультацию
  • обеспечивают охрану окружающей среды и предлагают экономичные решения

Потребности

Нам необходимы поставщики следующих видов продукции

Мы отвечаем не только за глобальные закупки Rittal, но и за закупки всех компаний Friedhelm Loh Group.